This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT1G125:3.3V 至5V 之间的双向电平转换电路

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT1G125, SN74CBT1G384, TXB0101, LSF0101, SN74CB3T1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/794159/sn74cbt1g125-bidirectional-level-shift-circuit-between-3-3v-and-5v

器件型号:SN74CBT1G125
主题中讨论的其他器件: SN74CBT1G384TXB0101LSF0101SN74CB3T1G125

尊敬的技术支持团队:

我想 将3.3V 和5V 之间的双向电平转换电路与 SN74CBT1G125配合使用。

我参考384电路并在 OEn 和信号线路上添加5V 上拉电阻。
如果您有任何疑虑、可以给我建议吗? 尤其是通电/断电。  

■5V 上拉电阻、可在上电期间禁用 OEn→输出

信号线路的■5V 上拉电阻→从3.3V 移出5V

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    您在哪里得到了图10的图?  我在 SN74CBT1G384数据表中没有看到它。

    SN74CBT1G125将能够在 OE 引脚和信号路径引脚 A/B 上支持5V 信号  

    为什么使用此电路而不使用 LSF0101或 TXB0101等电平转换器?  

    在5V 电源上添加二极管将产生压降(~0.7V) 并降低开关电源电压。  该电源电压将设置 NMOS FET 的栅极电压、当 VGS 电压<~0.7V 时、FET 将具有极高的阻抗。    Vgs 电压较低时 FET 的这种高阻抗(输入电压接近栅极电压) 将钳制 输出电压(除非您有上拉电阻) 、从而 产生电平位移。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    我看到下面 有关图10的应用报告、并汲取5V 上拉电阻。

    CBT 系列的传播延迟接近零、因此我没有使用 LSF0101或 TXB0101。

    我想将3.3V 和5V 之间的双向电平转换电路与 SN74CBT1G125 (双向)配合使用。

    此外、 SN74CB3T1G125还可用于双向3.3V 和5V、例如以下电路

    http://www.ti.com/lit/an/scda008/scda008.pdf?HQS=ti-null-null-ted-appn-ds-faq_sw-jp

    此致、

    TTD