This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:TS5A3159

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159, SN74LVC1G3157, TS5A3159-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/790347/ts5a3159-ts5a3159

器件型号:TS5A3159
主题中讨论的其他器件 :SN74LVC1G3157

尊敬的先生/女士:

我将使用 Hyperlynx 进行信号完整性仿真。 我尝试使用 TS5A3159的 ibis 文件并得到以下错误。

*警告:在文件 ts5a3159.IBS 中的第108行:仅使用[系列开关组]的第一个组合。  

*错误:在文件 ts5a3159.IBS 中的第117行:组件 TS5A3159_DBV 具有复制序列引脚映射条目。

* 错误:在文件 ts5a3159.IBS 中的第119行:组件 TS5A3159_DBV 具有复制序列引脚映射条目。

*解析文件 ts5a3159.IBS 失败。

请支持我解决这些问题吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doruk、

    我已将此信息发送给建模团队、他们应在几天内回复此主题。  

    同时、您希望了解该器件的性能情况吗?  您在系统中连接了什么开关、您对性能有何顾虑?

    您还可以使用导通电 阻和导通电容来构建简单的 RC 低通滤波器模型。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。 我将切换两个频率为40MHz 的时钟源。 我将观察接收器侧的信号质量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doruk、

    我们通常建议选择带宽为时钟频率3倍的开关。 对于40MHz 时钟,您可能需要选择带宽大于120MHz 的设备,以便您的系统具有一定的裕度。

    在等待建模团队的响应时、如果您想尝试使用 SN74LVC1G3157、还可以使用其他具有更高带宽和模型的器件。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我的上升时间大约为2.5ns、因此140MHz 带宽可以更好地覆盖信号、因此您是对的。 谢谢你。   

    实际上、我的设计中已经使用了该产品的-EP 版本、因此我发现使用相同的器件进行时钟源开关非常容易。 我希望 TS5A3159-EP 的100MHz 带宽能够满足这一要求。 如果没有、我可能会修复时钟源、因为切换时钟源是一个不值得搜索新 IC 的可选属性。  

    此致、

    多鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Doruk、
    此错误是由工具而不是模型造成的。
    有关此已知问题的解决方法、请联系 Mentor Graphics。
    此致、
    David Larkin
    CAE 建模