This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4097B:CD40x7的输入信号电平?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, MUX36S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/792811/cd4097b-input-signal-levels-for-the-cd40x7

器件型号:CD4097B
主题中讨论的其他器件:TMUX1108MUX36S08

您好!

是否有人可以澄清 CD4097/67是否适用于 S0-S7端子的低振幅信号输入? (假设阶数为50mV)?

数据表中的输入电压规格表明、从-0.5V 至 VDD 的所有电压均可通过查看。 这是否意味着这些小信号也可以通过?

噪声容差:

我计算出的噪声容差为 sqrt (4 * KB * T *带宽*导通电阻)。

首先、这是输入噪声容差的正确计算吗?

这为我提供了大约几十纳伏的值、看起来不错。 但是、除此之外、还有其他妨碍我将 CD4097用于低电平信号的设计因素吗?

如果有的话,是否有人能痛苦地解释原因?

另外、请告诉我更适合精密多路复用的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    TI 多路复用器是无源 FET 开关、可将输入(漏极)上起搏的任何信号传递到输出(源极)。  这些器件是双向的、没有任何缓冲或转接驱动。   小信号会遇到的问题是   FET 的泄漏。  您可以使用 TI.com 开关选择工具 对参数导通状态泄漏电流进行排序。

    您对 TMUX1108或 MUX36S08有何看法?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 非常感谢!!