This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:控制输入开关问题会导致电流消耗过大

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/792914/sn74lvc1g3157-control-input-switching-issue-causing-excess-current-consumption

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TMUX1119

 我们在设计中使用 SN74LVC1G3157作为模拟开关。 下面是开关的配置。

VCC - 5V

GND -接地

S - 32KHz 信号(4V 高电平、0V 低电平)

B2 - 2.5V

B1 - 接地

根据控制开关频率、B1或 B2将连接到 A

该配置的问题是、当开关输入 S 在32KHz 开关之间保持高电平或保持低电平一段时间时、从 VCC 获取的器件电流(5V)最大值约为12mA。

请对此进行澄清、并确认 S 引脚的输入频率是否可接受。 因为我无法找到该输入的相关信息。

此致

Maharajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharajan、

    只要 S 引脚电压不在 Vcc 或接地端、此器件将消耗过多的电流。  这是由于 S 引脚输入缓冲器部分导通逆变器的高侧和低侧 FET 并创建从 Vcc 到接地的低阻抗路径时的击穿电流。

    如需了解更多相关信息、请 在 开关和多路复用器搜索栏中键入"过量电流消耗"

    避免过多 电流消耗的一种方法是让 S 引脚一直摆动到 Vcc (在您的情况下为5V)、并减少开关 S 引脚 不在 Vcc 或接地的时间。

     S 引脚上的频率性能未针对该器件进行特性描述、但 我认为32kHz 并不是该器件的正常频率。  

    当逻辑电压不在电源时、新的 TMUX1119器件具有更好的电流消耗性能。  

    谢谢、

    Adam