This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:适用于 MIPI SOC 的解决方案

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/792814/ts5mp645-suitable-solution-for-mipi-soc

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

大家好、

您认为对于低于 MIPI SOC、TS5MP645可支持高达1.5Gbps 的数据速率吗?

我是否应该将其替换为 TS5MP646以获得更大的带宽?

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    您需要计算每个通道的时钟频率、以便根据每个通道规定的 TS5MP645带宽对其进行评估。

    如果在4个并行通道上为1.5Gpbs、则每通道为375Mbps。  通常、时钟频率是数据速率的一半、因为没有编码、所以与 TS5MP645带宽相比、每通道187.5MHz 时钟是需要的。  我们通常建议选择带宽是每通道时钟频率的3倍的开关。  ~我们建议 Δ V >500MHz 带宽开关支持187MHz。

    如果您确定每个通道的系统时钟频率是我在上面计算得出的值、则 TS5MP645或 TS5MP646将起作用。

    您可以在这篇 e2e 文章中找到更多信息。

    谢谢、

    Adam