This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:多个 I2C 主器件输入至一个从器件输出

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/791668/sn74lv4052a-multiple-i2c-master-inputs-to-one-slave-output

器件型号:SN74LV4052A
主题中讨论的其他器件:TMUX1209

您好!

我想使用该部件将多个 I2C 主输入路由到一个从输出。

1) 1)我是否能够使用1-COM 和2-COM 将 SCL 和 SDA 连接到单个从器件输出、并将 XYZ 作为多个 SCL 和 SDA 输入、路由到不同的主器件?

2) 2)这是否起作用? 如果没有、您是否推荐任何具有此功能的产品? (必须为4:1 I2C)

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JP、

    这些是无源 FET 开关、因此无论您的上拉电阻和主器件提供的电压是多少、开关的一侧都将直通到开关的另一侧。 I2C 协议的速度不是很快(400kHz)、因此 SN74LV4052具有足够的带宽来支持上升沿和下降沿的速度。

    还有一些较新的器件、如 TMUX1209、可用于 I2C 应用。

    根据主器件和从器件的不同、您可能需要在开关的两侧放置上拉电阻器、以确保其正常性能。 开关在未选择的通道上为高阻态、您的系统可能不像浮动节点。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam、每次只能物理连接一个输入。 我想使用开关、这样就不会有一组布线物理连接到 I2C 总线。 我将详细介绍 TMUX1209。。。 看起来也是一个不错的器件。 它是1.8B 逻辑兼容:)