This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A26542:对 UV 模拟信号的影响

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A26542, ADS114S08, TMUX1119, TMUX1108, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/789847/ts5a26542-effect-on-uv-analog-signal

器件型号:TS5A26542
主题中讨论的其他器件: ADS114S08TMUX1119TMUX1108TMUX1109

您好!

我正在使用 ADS114s08设计仪表电路、我计划使用 TS5A26542开关来实现以下目的:

通过开关路由热电偶信号时、它处于 UV。

将 RTD 激励电流通过开关、以便为许多 RTD 使用相同的电流源。

3.使用开关在 RTD 测量中连接不同的偏置电阻值。

 

这会降低测量精度吗? 如果我假设继电器具有相同的导通电阻、它的运行方式是否与机械继电器完全相同?

 

此致、

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    TS5A26542可在您的系统中用于这些应用。 开关的行为与继电器类似、但具有 与 CMOS 开关结构相关的寄生效应。

    在本例中需要注意的一个特定参数是开/关状态泄漏电流。 TS5A26542具有出色的泄漏性能、但在85°C 范围内的泄漏电流约为100nA。 泄漏电流会根据系统中来自某个温度感应器件的输入阻抗水平导致误差。  这里 有关此主题的 TI 高精度实验室培训的链接。

    如果您尝试解决 UV 电平信号、我建议您查看 TI 的高精度多路复用器、它具有超低泄漏电流。 这是适用于低电压多路复用器的 TMUX11xx 系列。 例如 TMUX1108、TMUX1109或 TMUX1119。