This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:适用于 eMMC HS400接口的开关?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/789269/tmux1574-switch-suitable-for-emmc-hs400-interfaces

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TS5MP645

您好、先生、

我们的客户希望切换 eMMC (HS400)和 LPC 接口、

 TMUX1574和 TS5MP645是否是好的解决方案?

我应该如何选择? 或者、TI 还有其他开关可以为我共享?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    我在交换机 e2e 搜索工具中输入了 eMMC、发现这些帖子可能会有所帮助。

    谢谢、

    Adam