This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23160:TS5A23160是否支持 i2c 信号?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23160, TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/788704/ts5a23160-does-ts5a23160-support-i2c-signal

器件型号:TS5A23160
主题中讨论的其他器件: TS3A24159

尊敬的 E2E:

TS5A23160是否支持 i2c 信号?

我们在数据表中没有看到任何描述。

如何确定它是否支持 i2c?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    I2C 有两个信号路径、一个用于时钟、一个用于数据。  TS5A23160器件只有一条信号路径、因此您需要使用其中的两个 IC 来支持 I2C。

    如果要检查器件是否支持 I2C、您需要确保 I2C 电压处于器件建议的工作条件范围内、并且带宽是时钟频率的3倍、以确保您有一定的裕度。  I2C 时钟最大值为1MHz 意味着您需要带宽至少为3MHz 的开关。

     

    您可以使用 TI.com 开关搜索工具、通过在特性列中进行筛选来搜索支持 I2C 的器件。   我从先前的互动中知道、您正在寻找一款小型器件、您可以在选择工具中对封装尺寸进行排序。  TS3A24159器件是2通道器件、采用小型1.8mm x 1.3mm BGA 封装。    

     


     

    谢谢、

    Adam