This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速(12Gbps) 2:1多路复用器/缓冲器建议请求

Guru**** 2476105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1168864/high-speed-12gbps-2-1-mux-buffer-recommendation-request

Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4212DS125MB203

我正在寻找能够缓冲/驱动12Gbps 差分串 行信号的2:1多路复用器。 您可以推荐什么器件?

谢谢、-Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUXHS4212、它只是多路复用器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在使用此器件。 相反、我特别需要一个包含缓冲器的器件。 我找到了该产品: DS125MB203。