This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G66:在3.3V 电压下、SN74AUC1G66是否能够长时间正常工作

Guru**** 2475995 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G66, SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1171267/sn74auc1g66-whether-sn74auc1g66-can-work-normally-for-a-long-time-under-3-3v-voltage

器件型号:SN74AUC1G66
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G66

您好,

SN74AUC1G66在3.3V 电压?下能否长时间正常工作

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这超出了建议的工作条件、因此无法保证电气特性甚至是正确的工作。

    只需使用 SN74LVC1G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 在此处所述、该器件的额定电压仅高达2.7V、因此达到3.3V 不能保证任何操作或器件不会损坏。 SN74LVC1G66具有类似的规格、与 AUC 器件引脚相同、最高可达3.3V、因此我建议也切换到该器件。

    谢谢、
    Rami