This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:多路复用器中是否有任何内部上拉电阻?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1171689/ts3a5018-is-there-any-internal-pull-up-in-mux

器件型号:TS3A5018

尊敬的 TI 团队:

我们发现、当我们选择通道时、有一个内部下拉低电平。

请参阅下图、每个器件的路径中有2个级联多路复用器开关。

  • 我们将后者设置为无通道。
  • 我们在 NC 通道中设置前者、并通过 GPIO cmd 进行控制。

请参阅我们的测试波形。

当通道从 NC 切换到 NO 时 NC 通道的信号将释放高电压。

多路复用器中是否有内部上拉电阻? 谢谢。

BR、

海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的拼写错误、

    我想检查 MUX 中是否有任何内部下拉电阻。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关是无源的;它的行为类似于小电阻器。 没有上拉或下拉电阻。

    开开关没有任何电压。 示波器的输入阻抗很可能用作下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    但我们已经在多路复用器的输出和输入上拉。

    我不认为具有这种驱动低电平的能力的探头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图未显示任何上拉电阻器。 我想这些连接到 VCC 的线路是电阻器(其他线路不是)?

    您在哪个点测量 MXIC 和 MRP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    输入侧和输出端都有上拉电阻器。

    测量 MXIC 和 MRP 的器件引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MXIC 连接到主设备。 主器件将线路下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    多路复用器没有任何上拉或下拉电阻。 正如此处提到的 Clemens、多路复用器是一种无源器件、仅用作 RC、但不会重新驱动或上拉/下拉任何信号。 如果您想确认这一点、您可以移除多路复用器并将其替换为无源组件(如果您愿意、也可以将电阻器和电容器也称为电阻器和电容器)。 您还可以尝试仅隔离控制和外设、并查看下拉的发生位置。

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我不确定为什么没有通道和 NC 通道将具有此斜坡状态。 似乎连续药丸较高、但会切换另一个通道。

    BR、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我将尝试检查此项目。

    您能帮您检查以下项目吗... 我不确定。 谢谢。

    BR、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压低于建议的最小值1.65V 时、不能保证正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了。 感谢您的帮助。

    BR、

    海伦