This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:COM 输出错误

Guru**** 2476115 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1171986/cd4051b-com-output-error

器件型号:CD4051B

大家好、

我的客户在测试 CD4051B 时发现了一个奇怪的问题。 请参阅以下测试结果。

(1)首次测试  

当所选通道为 CH4、CH5和 CH6时、COM 输出错误。 选择 CH4时 COM 的输出遵循 CH0、选择 CH5时 COM 的输出遵循 CH1选择 CH6时 COM 的输出遵循 CH2选择 CH7时 COM 的输出遵循 CH3。 因此、怀疑 C 引脚的电压电平不会影响 COM 的输出。 无论 C 的电压电平是高电平还是低电平、芯片都将其视为低电平。

(2)第二次测试  

当所选通道为 CH6时、COM 输出错误。 选择 CH4时 COM 的输出遵循 CH0、 选择 CH5时 COM 的输出 遵循 CH1 选择 CH6时 COM 的输出 遵循 CH2 选择 CH7时 COM 的输出 遵循 CH3。 因此、怀疑 C 引脚的电压电平不会影响 COM 的输出。 无论 C 的电压电平是高电平还是低电平、芯片 都将 其视为低电平。

(3) 第三 项测试  

当所选通道为 CH4时、COM 输出错误。 选择 CH4时 COM 的输出遵循 CH0、 选择 CH5时 COM 的输出 遵循 CH1 选择 CH6时 COM 的输出 遵循 CH2 选择 CH7时 COM 的输出 遵循 CH3。 因此、怀疑 C 引脚的电压电平不会影响 COM 的输出。 无论 C 的电压电平是高电平还是低电平、芯片 都将 其视为低电平。

(4) 第四次测试  

我们使用另一个新器件更改了该器件、COM 的输出适用于所选的不同通道。

我的问题是:我们可以认为旧器件出现故障吗? 是否有其他原因可能导致该问题?

BR、  

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、该芯片已损坏。 最可能的原因是 C 引脚上的过压、可能是 ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nison、

    考虑到第二个芯片正常工作、它看起来就像是第一个芯片中的损坏。 我还想这与 ESD 相关、但您能否确认在多路复用器的控制引脚、I/O 引脚和电源引脚上看到的电压、以便我们也确保一切都在规格范围内、 那么、我们可以减少将来看到任何其他错误的机会吗?

    谢谢、
    Rami