This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:信号失真

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS5A23157, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1173259/ts3a24159-signal-distortion

器件型号:TS3A24159
主题中讨论的其他器件: TS5A23157TXU0304TXU0104TXU0204

大家好、

从电平位移器驱动到解复用器部分的1MHz 信号、如下所述。 我观察到 DE-MUX 输出端的信号失真、并且电压电平被钳位并失真到2.4V、而不是3.3V。  

移除 TS3A24159和直接短接后、我可以在3.3V 下获得正确的信号、而不会出现任何问题。 请告诉我、我的电路中使用的组件组合是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有非常低的带宽(仅23MHz)。 当信号通过所有其他器件时、这会为线路增加额外的电容、并可在信号到达多路复用器时衰减信号。 我知道您提到过、当您移除多路复用器时、信号看起来正常。 您是否曾尝试过移除信号链上的其他组件、如果您获得相同的结果(例如移除电平转换器并监控输出)。

    最后、您可以为此应用使用更高带宽的器件、而且您可能不需要此类应用具有如此低的电阻。 我建议查看 TS5A23157、它可能更适合这里。

    请告诉我您的想法。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    问题在于电平转换器输出钳位到2.4V、而不是摆动到3.3V、并且在隔离多路信号分离器后、问题得到了解决。 您是否怀疑电平转换器输出电容和多路信号分离器的输入电容不在限制范围内?

    这就是发送1MHz 1位数据包[高电平和低电平]时信号的外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图像显示了连接到 LVDS 收发器的开关、但电压电平看起来不像 LVDS。 请显示真实的原理图。

    如果这个信号实际上来自 TXB、那么对于 TXB 来说、负载可能太高。 在这种情况下、将其替换为 TXU0104/TXU0204/TXU0304会有所帮助。