This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:SN74CBTLV3245A 的输入电压范围

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/815520/sn74cbtlv3245a-input-voltage-range-of-sn74cbtlv3245a

器件型号:SN74CBTLV3245A

尽管数据表中的建议运行条件表中未介绍 VIH 的最大值和 VIL 的最小值、但您是否可以将其视为可接受的值、直至达到额定值?

(VIH 的最大值:4.6V,VIL 的最小值:-0.5V?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝对最大额定值是应力额定值、表示列出的引脚在不损坏芯片的情况下可以承受的电压范围。 不建议在超过或低于"典型工作条件"部分中列出的条件的情况下运行器件。 在这些级别长期使用会对芯片的可靠性产生影响、无法确保功能将与数据表中描述的功能保持一致。 如果可能、我建议保持在典型范围内  

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我改变了我的提问方式。
    此器件能否向端口 A 或 B 输入高于 VCC 的电压?
    例如、当 VCC 为3V 时、该器件能否输入3.6V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 端口和 B 端口上的输入/输出电压范围必须保持在电源电压范围内。 该器件被列为"在数据 I/O 端口上进行轨到轨开关"。 您将在 SN74CBTL3245A 数据表的第一页看到这一点



    这意味 着该器件的输入/输出电压可以在 GND 至 Vcc 范围内的任何位置。 因此、在您提到的情况下、如果 Vcc 为3V、则端口 A 和 B 的输入可以安全地介于0-3V 之间。

    -Rami Mooti