This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:检查 PIN6的内部电路是否具有内部上拉或下拉电阻

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/815187/sn74lvc1g3157-check-the-internal-circuit-of-pin6-if-it-has-internal-pull-up-or-pull-down

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

请咨询:请帮助确认 PIN6的内部电路以检查 PIN6是否有内部下拉电阻器?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xing、

    PIN6不包括一个内部上拉或下拉电阻器。  您可以看到、数据表建议放置一个外部电阻器、以防止选择引脚悬空。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xing、

    PIN6不包括一个内部上拉或下拉电阻器。  您可以看到、数据表建议放置一个外部电阻器、以防止选择引脚悬空。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam,

    谢谢你。

    我的客户在测试中发现、在没有外部 上拉或下拉电阻器的情况下、浮动状态处于低电压电平。

    他们想知道引脚6在高电压电平还是低电压电平中是默认状态?  它是否具有其他参数使得引脚6具有等效的上拉或下拉内部电阻器。  

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xing、

    SN74LVC1G3157没有定义的默认状态、因此建议使用上拉或下拉电阻器来防止其悬空。  在我测试开关产品的经验中、通常会在许多加电序列中将其默认为一种或另一种状态、但数据表无法保证这一点。

    如果您需要一个具有内部下拉电阻器的2:1开关、则可以使用 TMUX1574。

    谢谢、

    Adam