This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:关于未使用引脚的端接

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/815486/cd4066b-about-termination-of-unused-pin

器件型号:CD4066B

您好!

您能告诉我如何终止未使用的 IO 引脚吗?
客户希望知道不使用引脚1~4时建议的端接方法。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    从技术上讲、未使用的模拟输入在芯片的功能方面是否浮动无关紧要。 但是、从设计角度而言、将这些元件简单地接地始终是一个好做法。 悬空的模拟输入引脚可能会导致电压升高、因为不会有任何放电的地方、并且线路下的可靠性支架可能会引起问题。 因此、虽然并非完全必要、但将未使用的输入接地将是明智的选择。
    由于开关是对称的、如中的每个引脚可用作输入和输出、因此更适合将两侧接地。 所有未使用的引脚(1-4)都接地。  

    Rami