This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC509:数字输入(Ve 和 VA)过压保护

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36D04, MUX509, MPC509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/813783/mpc509-digital-input-ve-and-va-over-voltage-protection

器件型号:MPC509
主题中讨论的其他器件:MUX36D04MUX509

大家好、

在数据表的最大额定值规格或过压保护(OVP)规格中、Va 和 Ven 为 Vs (+)=+4V 且 Vs (-)=-4V

同时,VA 和 Ven VIH(MIN)也是4V。

在客户的系统中、FPGA 使用5V 与 MPC50x 进行通信。

客户对我们最大额定值规格中的 OVP +/-4V 含义感到困惑...

请提供一些详细信息、以便客户了解如何设计此数字引脚、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    首先、我要 指出的是、MPC509的新推荐器件是 MUX36D04。  为什么选择此器件而不是推荐器件或 MUX509?  新器件是否存在无法满足的关键要求?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这是旧项目续订。 我们知道 MPC509已经过时、客户非常了解我们的新产品。 由于终端客户没有对此投诉、客户希望为我们保留这款旧产品、否则他们宁愿使用竞争对手保护多路复用器、因为我们暂时没有这种多路复用器、因为它位于第一阶段。 因此、请帮助我检查这个旧的多路复用器奇怪的规格是否错误、或者我们建议客户为 Ven 和 VA 引脚添加电阻器、谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    我可以解释的最佳规格是、绝对最大额定值比电源电压高4V、我们可以从说明中获得这方面的线索。  

    请记住、该规格还包括20mA 电流限制、这种限制首先超出电源电压或电流限制4V。   

    谢谢、

    Adam