This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:使用5V 电源和稳定版本时的更高信号输入范围(+/-25V)

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/815237/tmux1104-higher-signal-input-range--25-v-using-5v-supply-and-robust-version

器件型号:TMUX1104

您好,有一个配置可以运行3至5伏控制的部件:-

 

  • 表面贴装
  • 双路4:1多路复用器(可使用1个或多个器件实现)
  • 首选3V 至5V 单电源
  • 模拟信号范围+/- 25V 最小值
  • RDS (ON)不是很重要
  • 速度不是很重要
  • 稳健性非常重要–这将用于恶劣环境。 实现这一目标的最佳方法可能是查看通过汽车认证的器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajayt、

    我们目前没有一个支持±25V 信号和3V 至5V 电源的器件。  我们正在不断努力改进我们为客户提供的产品、因此我会将您的请求告知我们的产品定义人员。

    谢谢、

    Adam