This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:双极输入

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/814822/mux36s16-bipolar-inputs

器件型号:MUX36S16

您好!

只是一个简短的问题。 MUX36S16具有双极输入、对吧? 从 VSS 到 Vdd? 我只想确认一下。

此外、如果有、您建议如何为此器件供电? 我计划使我的电源电压范围介于-10至10V 之间

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    MUX36S16器件将支持从 VSS 到 Vdd 的双极输入。  

    如果您使用+10V 和-10V 为器件供电、则您将能够支持+/-10V 信号。

    谢谢、

    Adam