This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257:10MHz 时钟输入

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/814192/sn74cbt3257-10mhz-clock-input

器件型号:SN74CBT3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

尊敬的团队:

我的客户正在寻找4通道 单极双投器件。

它们将具有10MHz 的输入信号。

SN74CBT3257能否支持这种信号?

哪种规格。 我需要检查吗?

我是否应该向客户推广更好的解决方案?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan、

    TI.com 参数搜索工具非常适合此请求。  您可以针对2:1 SPDT、4通道和大于30MHz 的带宽进行滤波(我们建议将时钟频率提高3倍)。  新型 TMUX1574是这些数字时钟应用的理想选择。

    SN74CBTxxxx 器件也可以工作、但您需要记住、它们是单个 NFET 开关、不支持轨到轨运行。  它们将在输出端支持大约 Vcc - 1V 的电压。  下面的这些文章可以提供有关 SN74CBTxxxx 器件的更多信息。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢!

    BR

    Kevin