大家好、
我的一位客户正在使用 TS5A23157-Q1进行后续产品的焊接。
客户发现 TS5A23157-Q1有2个器件型号 TS5A23157QDGSRQ1和 TS5A23157TDGSRQ1。
我认为不同的点仅是工作温度范围。 TS5A23157QDGSRQ1工作温度范围为-40至125°C、TS5A23157TDGSRQ1工作温度范围为-40至105°C
我的理解是否正确?
客户还想知道 器件数据表中在何处描述了 TS5A23157TDGSRQ1 (-40至105°C 版本)特性。
我已查看数据表、但在器件数据表中找不到 TS5A23157TDGSRQ1 (-40至105°C 版本)特性。
您能否告诉我 数据表中描述了 TS5A23157TDGSRQ1 (-40至105°C 版本)特性的位置?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。