This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3345:输出端压降

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3345, SN74CB3Q3345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/813575/sn74cbt3345-voltage-drop-at-output

器件型号:SN74CBT3345
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3345

在数据表中可以看到、当启用 IC 后、端口 A =端口 B。但我在输出端得到1伏的压降、这种压降的可能原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnavi、  

    SN74CBT3345器件是一款单路 NFET 类型信号开关。  这意味着当输入/输出电压接近电源电压时、信号路径电阻 Ron 呈指数级高。  导通状态电阻的增加是由于 NFET 栅极至源 Vgs 电压小于 FET 导通阈值。

    http://www.ti.com/lit/an/szza030/szza030.pdf 

    如果您希望开关能够支持高达电源轨的 I/O 电压、则需要 SN74CB3Q3345等器件、该器件是一款在栅极上具有电荷泵的 NFET。  该电荷泵将栅极电压增加到高于 Vcc 的水平、以便 Vgs 电压保持高于 VT 并保持低电阻信号路径。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以向 OE 施加多大的最大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnavi、

    SN74CBT3345器件未指定 OE 引脚的最大建议电压。  为了安全起见、我不会放置高于 Vcc 的电压。  如果您希望数据表中保证的值、可以使用 SN74CB3Q3345、其最大建议值为5.5V

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在创建一个系统、从8个设置中选择任何一个设置(多路复用器类型)。我只想传递来自 PC (DB9连接器)的任何数据 使用输出使能引脚选择哪种设置。我想使用任何控制器控制每个 IC 的 OE 引脚。我想与您分享原理图、以便您可以告诉我 that.please 中的错误。尝试为我提供1个 IC 的演示连接图。

    我已将 IC 连接到5V。 OE 到5V、GND 和 A1到 A8的任何一个端口引脚连接 到5V、I 正在腐蚀性 B 端口检查输出。只有这样的连接、输出端的压降为1V。

    如果原理图中有任何问题、请告诉我。

    感谢您访问 advancee2e.ti.com/.../switch5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishnavi、

    如上所述、使用 SN74CBTxxxx 器件将输出钳制在比 Vcc 低1V 左右。  如果您希望支持轨到轨运行、则需要使用不同的器 件、如 SN74CB3Q3345。

    其他信息可在上面的应用手册中找到、其中介绍了本节的内容。

    谢谢、

    Adam