This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:内部开关不会随机打开

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/809824/sn74lvc2g66-the-internal-switch-not-turn-on-randomly

器件型号:SN74LVC2G66

您好、专家、

客户告知 SN74LVC2G66内部开关在量产项目中无法正常工作。

在对1C 引脚施加高电平期间。客户看到内部开关(在1A 和1B 之间)不会随机打开。

波形已被捕获。Pls 建议您发送邮件。

将原理图和波形转发给您参考。  

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    请转发您的波形和原理图以供查看。

    您可以随机量化吗?  10分中的1分?

    在经过测试的电路板中、有多少电路板具有此行为?

    更换 IC 是否解决了问题?

    VIH 阈值将随电源电压的变化而变化。  什么是电源电压?  逻辑高电平的1C 引脚上的电压是多少?  

    谢谢你

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  

    此支持将脱机以保护客户机密信息。  

    谢谢、

    Adam