This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:带宽?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/813293/ts5mp645-bandwidth

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

您好 TI

TS5MP645NYFPR 规范中的1GHZ 带宽是指在单位时间内通过 IC 的总数据还是每个通道的总数据?

它是通过对 mipi 时钟的双采样(上升沿和下降沿)进行计算的吗?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    数据表中所述器件的带宽 是正弦波在 频率扫描期间衰减3dB 的频率。  该带宽规格适用于各个通道。  

    如您在 TS5MP646器件  中所见、数据速率通常显示为眼图、该器件是 MIPI 开关系列中的更高带宽版本。 通常、我们建议选择 带宽为数据速率1.5倍的器件。  例如、在下面您可以看到、对于2.5Gbps 时钟 、我们建议器件带宽为3.75GHz 以支持该时钟频率。  您可以看到 TS5MP646器件没有任何问题 、因为它具有良好的带宽性能。  

    您可以在  本帖子中找到有关 C-PHY 和 D-PHY 的 MIPI 数据速率以及它与每通道频率之间的关系的更多信息。

    谢谢、

    Adam