This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:负信号能力

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/813168/ts3a44159-negative-signal-capability

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

我在 音频电路中使用的是 TS3A44159模拟开关 IC。 由于数据表描述提到了音频应用、我没有意识到它没有负信号功能。 模拟信号范围列为0V 至 VCC。 但是、当我通过负音频信号时、没有明显的失真、并且我在示波器上查看了负输出信号。 您是否知道、即使它不应该通过负信号、这也会起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结冰、

    TS3A44159具有内部 ESD 保护二极管、可防止负电压尖峰。  当 I/O 引脚上的电压<-0.5V 时、这些保护二极管将正向偏置并开始灌入电流、这是绝对值的来源。   您的音频信号可能不够大 、无法开始转动 这些二极管并开始钳制电压。   

    我们无法保证在建议的工作条件之外的性能、并且拥有  支持负信号的替代模拟音频器 件、例如 TS5A22362类型的器件。  

    谢谢、

    Adam