This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CD4052在使用3.3V VIH 时有任何问题?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/811657/cd4052b-cd4052-any-issues-using-3-3-v-vih

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件:TMUX1209

大家好、

CD4052应用程序令人困惑。

根据 CD4052的数据表、 在 VDD=5V 条件下、输入高电压的最小值为3.5V、但来自 MCU 的3.3V 电压也可以通过测试!

我怀疑此应用程序是否存在任何风险,或者是否需要执行***级以满足电压请求?

期待 您的回复!

巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户5102208、

    数据表指定了建议的工作最小 VIH、可在不同的工艺变化中保证该值。   您可能会在3.3V 电压下看到成功、因为该规格有一定的裕度。  我只能评论建议的运行条件、 如果您想在数据表建议之外运行、则必须自行进行工程分析和系统资质审核。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您的回复!

    您说我看到了利润率带来的成功、您能否向我展示利润率范围是多少? 比如±0.3V 或其他什么? 我不确定所有 器件的裕度范围是 相同还是不是?μ m

    这将引导我如何 修改 我的应用并避免不确定的设计风险!

    再次感谢!

    巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    我们的规格旨在确保我们为客户提供高质量的器件。   由于我们无法预测制造 数百万 个半导体产品中的所有情况、  因此规格中通常会有一定的裕度、以确保 涵盖工艺 和材料变化等方面。  

    我只能保证数据表中的规格。 为了帮助避免不确定的设计风险、我建议使用满足您要求的不同器件、如 TMUX1209。

    谢谢、

    Adam