This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3845的替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, TMDS442, TS3DV642, TMDS361B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/808161/replacement-for-max3845

主题中讨论的其他器件:TS3DS10224TMDS442TS3DV642TMDS361B

我的客户正在寻找用于新超声波的2:3或2:4 TMDS MUX。

MAX3845正在旧平台中使用,但我找不到合适的部件来替代 MAX3845。

 您是否会推荐合适的器件来替代 MAX3845?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    MAX3845器件是一款可驱动总线并将其扇出到不同位置的有源器件。  我能想到的最接近的器件是 TS3DS10224器件、但它是无源 FET 开关、无法拉取或灌入电流。

    您是否需要具有驱动和 扇出功能?   

    我会将其发送给其他团队、以查看他们是否有 电缆驱动器设备。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TMDS442吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户将 TS3DV642视为 HDMI 2:1 MUX、因为 TI 没有2x4 MUX。

    他们说只需要开关功能、但不需要电缆驱动器和 DDC 功能。

    您能否确认 TS3DV642对于 HDMI 2:1 MUX 是否正常?

    此致、

    萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3DV642可以用于 HDMI、但客户需要4 x 2或2 x 4多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、实际上他们需要2x4 MUX、但他们说1:3 MUX 或1:4 MUX 也没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDS361B 是3线至1线多路复用器、TS3DV642可以是2线至1线或1线至2线。