请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q16244 尊敬的支持团队:
了解在上电之前、SN74CB3Q16244 I/O 将处于高阻态。 因此、即使客户施加-0.5V~7V 电压、这是 Vcc=0V 时开关 I/O 的绝对额定值范围、 它是否正常而不损坏芯片? 加电后、如果 I/O 电压变为建议的状态、芯片仍然可以正常工作? 太多了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
了解在上电之前、SN74CB3Q16244 I/O 将处于高阻态。 因此、即使客户施加-0.5V~7V 电压、这是 Vcc=0V 时开关 I/O 的绝对额定值范围、 它是否正常而不损坏芯片? 加电后、如果 I/O 电压变为建议的状态、芯片仍然可以正常工作? 太多了!