This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16244:当 SN74CB3Q16244未加电时、Vin 约为-0.5~7V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/811070/sn74cb3q16244-about--0-5-7v-vin-when-sn74cb3q16244-is-not-powered-up

器件型号:SN74CB3Q16244

尊敬的支持团队:

了解在上电之前、SN74CB3Q16244 I/O 将处于高阻态。  因此、即使客户施加-0.5V~7V 电压、这是 Vcc=0V 时开关 I/O 的绝对额定值范围、 它是否正常而不损坏芯片? 加电后、如果 I/O 电压变为建议的状态、芯片仍然可以正常工作? 太多了!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    当 Vcc = 0V    时、SN74CB3Q16244器件将具有高阻抗。注1中的绝对最大额定值表示建议的工作条件性能、但不隐含该值、并且长时间将器件暴露在 ABS 额定值下会存在相关的可靠性风险。  

    为什么要 将此器件暴露在  建议的0至5.5V 之外的电压中?  您连接到该器件的哪些部分可能会导致这些电压?

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    了解这一点。 客户只是检查可能的范围、如果我们告诉他们、将尝试控制电压。 非常感谢!