This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:串扰问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/811189/ts3a24159-crosstalk-issue

器件型号:TS3A24159
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们已将 TS3A24159DGSR 用于音频线路输入/输出开关、我们发现如果输出信号太大、则会有串扰。

您能为我们提供经验吗? 谢谢!!

上电:线路输出–编解码器线路输出/电源关闭:线路输出–线路输入

上电:线性输出–编解码器线性输出

上电时、线性输出与编解码器线性输出相连。 此时、输入线路仍具有1KHz 正弦波输入。 下图 CH1:线路输入、CH2:线路输出仍然可以看到线路输出中出现的负半部分线路输入

上电:线性输出–编解码器线性输出

上电时、线性输出与编解码器线性输出相连。 此时、输入线路仍具有1KHz 正弦波输入。 下图 CH1:线路输入、CH2:线路输出当线路输入降低至大约300mVp-p 时、无法听到线路输出。

断电:线路输出–线路输入

断电时、输入线路仍具有1KHz 正弦波输入。 下图 CH1:线路输入、CH2:线路输出仍然可以看到线路输出中正半部分出现在线路输出中

断电:线路输出–线路输入

断电时、输入线路仍具有1KHz 正弦波输入。 下图 CH1:线路输入、CH2:线路输出当线路输入降低至大约300mVp-p 时、无法听到线路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    TS3A24159器件无法支持负电压、如建议的工作条件中所示。  您的音频信号集中在0V、当负信号足够大时、它将通过 ESD 保护二极管为开关反向供电、并打开信号路径。   

    如果您希望支持以0V 为中心的音频信号、从而支持负信号开关、则可以使用 TS5A22362。

    谢谢、

    Adam