This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:MUX509输入的共模电压范围是多少

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/808177/mux509-what-is-the-common-mode-voltage-range-for-the-input-of-mux509

器件型号:MUX509

您好,

我想对 MUX509的用法有点困惑。 当输入源像 TC 或超声波换能器一样浮动时、MUX509是否可以仅使用12V 电源?

我看到输入范围是 VSS 到 VDD。 但对于这些信号源、它们没有相对于系统接地的直流电压。 也许芯片之后(D 引脚上)有一个偏置电压、 但是 s 引脚仍然悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,user3932123,  

    如果您希望使用 VDD=12V 的单电源、则 VSS 应接地。

    如数据表建议的工作条件所示、源电压可在 VSS~VDD 范围内(使用12V 电源时为0~12V)。  

    只要 Vs 电压不超过建议的工作条件范围、就可以了。  

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为使用可能不明白我的观点。 当使用+12V 和0V 连接到 VDD 和 VSS 时、我认为大部分时间都是可以的。 但是、对于诸如 TC (热电偶)的某些输入、它始终是差分的、并且不以这个多路复用器的接地为基准。 如何将输入电压保持在此芯片范围内? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户3932123:  

    输入引脚的 VDD/VSS 范围以 GND 引脚为基准(与电源相同的接地)。  

    如果您有差分输入、输入仍需要处于以 GND 引脚为基准的电源电压范围内。  

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的反馈。 使用 MUX509 连接热电偶(TC 温度传感器)的典型方法是什么? 我是否应该为所有热电偶输入添加基准? 能否在这个芯片的 D 引脚上添加基准直流偏置电压?

    使用正负电压为 MUX509供电时、是否仍需要对差分输入进行直流偏置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user3932123、  

    MUX509是一款无源 FET 开关、不需要任何偏置电压即可运行。  该器件无法拉电流或灌电流。  信号通过该器件的唯一方式是基于外部源、并将负载连接到 I/O 引脚。  

    只要电压在器件 VSS 至 Vdd 的建议工作条件内、您就可以向 MUX509的 D 引脚添加直流偏置。   

    您是否有一个图、说明了如何使用标记的电压将 MUX509连接到热电偶、 以便我了解它是否有助于我理解您的问题?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想在浮动模式下使用 TC 输入。 因此、这意味着对于 S1A 和 S1B、没有直流电压。 这种方法可以起作用吗? MUX509由12V 单电源供电。  

    是否所有 TI 多路复用器都可以在该模式下进行电压控制? 我是说如何判断开关是否为无源? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user3932123、  

    您可以通过检查数据表中是否存在 VOH (输出电压)或 IOH (输出电流)规格来判断开关是否为无源开关。  您将注意 到、TI.com 模拟开关部分上的几乎所有开关 都是无源的。

    我不知道您具有什么 TC 电压范围、但 MUX509电源电压= 12V 时、您可以在 S 和 D 引脚上支持0V 至12V 的电压。

    谢谢、

    Adam