This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:PSpice 模型

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/810716/tmux6119-pspice-model

器件型号:TMUX6119

尊敬的 TI 团队:

在哪里可以找到该器件的 PSpice 模型? 我找到了宜必思模型、但如何将其导入到 TINA 中? 请就此提供帮助。

如果此器件有任何等效的 PSpice 模型、请分享

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    如果有 PSPICE 或 TINA 模型可用、您会发现它与 IBIS 模型位于同一位置。  由于我们没有可用的模型、因此我可以帮助回答有关器件行为的问题。  您尝试连接到交换机的是什么?您尝试建模的是什么?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们在仪表放大器输入之间使用此方法、有两个信号、它应根据主机命令连接到 INA。 我刚刚搜索了 SPICE 模型、以便在时序方面与数据表进行开关特性比较、并且在开关时是否出现任何毛刺脉冲。  

    感谢您的回复。 如果有任何同等型号、请与我分享。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    我不确定您在开关期间的毛刺脉冲是什么意思、但该器  件具有先断后合功能、可确保公共信号路径在连接到另一个通道之前具有最短持续时间的高阻抗。

    也许您在询问在开关期间导致干扰的电荷注入?  您也可以在数据表中看到该值。  您可以在本 高精度实验室视频中看到有关电荷注入的更多信息。

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    是的、我在数据表中看到了详细信息、但我想使用我的设计对其进行仿真、这就是我问 SPICE 模型的原因。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    即使对于我们有 SPICE 模型和 TINA 模型的开关、我们也没有对电流注入进行建模。

    谢谢、

    Adam