This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:Vdd = 0时的隔离

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TS3A5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/809699/tmux1204-isolation-at-vdd-0

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件: TS3A5017

如果 Vdd=0、TMUX1204是否提供隔离? 如果不是、您能否使用此隔离提供另一个4:1多路复用器、且 Ron < 30欧姆?

查看 TMUX1204数据表、它似乎只提供控制引脚保护、如在中、如果控制引脚在 VDD 之前通电、则芯片的其余部分受到保护。 我主要是想在 Vdd=0时隔离多路复用器的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    正确的做法是 TMUX1204仅具有控制引脚保护功能、有时称为失效防护逻辑。  TMUX1204没有断电保护(Vdd = 0V 时的隔离)。

    您可以使用 TI.com 开关选择 工具筛选4:1器件和断电保护功能。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想澄清一下您说的断电保护是什么。

    断电保护是否意味着输入与输出隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    具有断电保护功能的器件将在测试条件 Vcc = 0V 时具有泄漏规格。  这显示了 Vcc = 0V 时信号路径之间的隔离程度。

    以下是 TS3A5017测试条件 Vcc = 0V 时的示例泄漏规格。  您可以看到、如果在信号路径上施加3.6V 电压、电流小于2uA、则事件将泄漏到器件中。

    谢谢、

    Adam