This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:工作温度为+95°C

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A4624, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/810386/ts5a4624-operation-at-95-deg-c

器件型号:TS5A4624
主题中讨论的其他器件: TMUX1219

您好!

我们需要了解 TS5A4624在+95°C 下的工作情况。最高工作温度指定为85°C。如何 在+95°C 下更改特性?  
您能否指定器件可以在哪些温度下工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅诺

    TS5A4624器件的额定环境温度仅为85摄氏度、因此我们不建议在高于该温度的条件下运行该器件。  您可以使用 TI.com 开关搜索工具 来过滤2:1 SPDT、单通道、额定温度>95°C。  您对使用 TMUX1219有何看法?

    您可以查看不同温度下的数据表规格、以查看 Ron、泄漏电流、电流消耗和时序规格随温度的升高而增加。

    谢谢、

    Adam