This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:我可以向多路复用器输出引脚施加电压吗?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/810046/cd4051b-can-i-apply-a-voltage-to-the-mux-output-pin

器件型号:CD4051B

我是 MFG 工程师、负责使用 CD4051B 驱动模数转换器的设计。

校准过程的一部分是拆下一些部件并在注入电压时添加一根导线、以调整 A/D 的增益和偏移

我的问题是、我们能否直接向多路复用器输出引脚施加电压(0至4V)而不损坏多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    CD4051B 是无源 FET 开关、这意味着它是双向的。  输入和输出仅由连接到信号路径的系统源和负载或 TX/RX 定义。

    谢谢、

    Adam