This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:此芯片是否可用于 CVBS 信号开关应用?

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157-Q1, TS5A22362, SN74LVC1G3157, TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/809976/sn74lvc1g3157-q1-whether-this-chip-can-be-used-in-cvbs-signal-switching-applications

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1
主题中讨论的其他器件: TS5A22362SN74LVC1G3157TS5A3357

尊敬的团队:

我的客户正在进行信息娱乐项目。 NOE 她有一个开关需求支持 CVBS 信号。 我向 她推荐 SN74LVC1G3157-Q1。 她想知道该器件是否 可用于 CVBS 信号开关应用、如下所示?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    我可以告诉 CVBS 是一个交流信号、其电压低于接地值。  有些人报告 CVBS 电压为-1V 至1V 或-0.3V 至0.9V。  TS5A22362或部分 TMUX11xx 系列可支持负电压

    我在开关和多路复用器 e2e 搜索栏中输入了 CVBS 并找到了这些帖子。 您可以看到一个帖子、其中一个是客户成功使用 TS5A3357、另一个是未成功使用 SN74LVC1G3157。   

    谢谢、

    Adam