This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3384A:VCC 未上电时输入引脚上的某些电压

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3384A, SN74CBT3384C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/809087/sn74cbt3384a-some-voltage-on-input-pins-when-vcc-not-powered

器件型号:SN74CBT3384A
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3384C

您好!

我对 SN74CBT3384A 有疑问。

绝对最大值的输入电压范围被定义为“-0.5V 至7V”,与 VCC 无关。
它是否真正依赖于 VCC?

我的客户正在考虑使用此器件、尽管当系统进入某种低功耗模式时 VCC 未通电、但仍会输入低于绝对最大值的电压。
允许吗? 器件是否未损坏?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    不建议在没有 Vcc 的情况下在信号路径上施加电压。  该器件没有断电保护功能、因此可能存在信号路径上的电压对器件进行反向供电并打开开关的风险。  

    如果您想要在 Vcc=0V 时确保信号路径隔离的器件、可以使用具有断电保护功能的器件、例如 SN74CBT3384C。 该器件包括 Vcc=0V 时的泄漏规格、即使输入引脚上的电压为5.5V、小于10uA 的泄漏电流也会通过开关。  

    谢谢、

    Adam