This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:VCC 未上电时、是否可以驱动 IN 引脚(1.8V 逻辑高电平或0V 逻辑低电平)?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/808892/ts5a21366-is-it-ok-to-drive-in-pins-1-8v-logic-high-or-0v-logic-low-when-vcc-is-unpowered

器件型号:TS5A21366

 VCC 未上电时、是否可以驱动 TS5A21366的 IN 引脚(1.8V 逻辑高电平或0V 逻辑低电平)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 VCC 如何、建议的运行条件和绝对最大额定值都允许数字输入高达5.5V/6.5V。