This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:当电压为 gt 时 COM 引脚泄漏;Vcc

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/808550/tmux1072-com-pins-leakage-when-voltage-vcc

器件型号:TMUX1072

对于 TMUX1072、如果其 COM 引脚上有15V 共模、ESD 结构是否会导通、以便有电流回流到其 Vcc 中?

我们需要确保当 Vcc < V_COM 或 Vcc 处于未通电状态时、COM 引脚与 Vcc 引脚之间没有泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    18V 和 Vcc = 0V 或5V 时 COM 引脚的泄漏规格 小于200uA。

    谢谢、

    Adam