This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV520:它可以用于 I2C 还是 TTL 多路复用器?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV520E, TS3DV520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/807140/ts3dv520-can-it-be-used-for-i2c-or-ttl-mux

器件型号:TS3DV520

你(们)好  

 TS3DV520E 是否可  用于 I2C 或 TTL 多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3DV520可切换高达5V 的电压
    TS3DV520E 可切换高达 VCC 的电压、因此您必须确保 I²C Δ t/"TTL"信号不会使用更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TS3DV520 是双向的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3DV520在 A 和 B 引脚之间建立了直接的电气连接(因此符合 Ron 规范)、因此它是双向的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克莱明:
    您正在与哪个小组合作?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是互联网上的一个随机的人。