This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:如果 CD4066由+/-5V 电源供电、控制电压是否也需要为负?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/831685/cd4066b-does-the-control-voltage-will-also-need-to-be-negative-if-cd4066-is-powered-by--5v-supply

器件型号:CD4066B
主题中讨论的其他器件:TMUX6112

E2E、  

我在测试 CD4066时遇到问题。 如果 CD4066由+/-5V 电源供电,则控制电压似乎也需要为负,数据表中没有对此进行说明,但我没有额外的电源轨来产生负电压。

您能提供解决此问题的建议吗? 或者、通过此功能可以实现任何器件、TMUX6112和 CD74HCT431如何实现?

谢谢、  

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    查看引脚配置和参数测量信息、由于没有接地参考、因此在本例中所有内容都以 VSS 为基准。

    我还将运行一些测试、以检查是否返回给您。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们正在电路板上等待这种情况。 一旦我们准备好了所有测试、我们就会分享详细信息。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    根据测试结果、控制电压范围为100mV 至500mV、以在由+/-5V 电源供电时打开/关闭开关、  

    但是、如果 VSS 变为-6V、则控制电压会低于0V。  

    我们将更新数据表以更清楚地说明这一点。

    谢谢

    Saminah