This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:无权输出行为

Guru**** 2441770 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/826619/cd4052b-powerless-output-behavior

器件型号:CD4052B

您好!
VDD 和 A、B 无权。 现在客户对多路复用器输入(X0、Y0)或(X1、Y1)或(X2、Y2)施加1.2V 电压、并测量多路复用器输出0.135V、多路复用器电源为-0.5V。 他们希望 它在电源和输出时应保持0V。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    CD4052B 不支持关断保护、如果输入上存在 VDD=0V 的信号、它将部分导通。  

    有关关断保护以及如何查找具有该功能的器件的更多详细信息、请参阅此 E2E 主题。  

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    您能不能建议使用尺寸与 CD4052相似且支持断电保护的器件。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您特别要寻找哪种封装? CD4052B 采用 DIP、SOIC、TSSOP 和 SOP 封装。  

    您可以通过在  TI.com 上的参数搜索工具中筛选该功能来找到支持断电保护的器件列表。 目前有8个采用差分4:1配置的器件支持断电保护功能。  

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望使用 SOIC 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果您看 一下支持断电保护功能的差分4:1配置中的8个器件、我们确实提供了 SOIC 封装中的一些器件。

    如果您有任何疑问、请查看这些信息并告知我们。

    谢谢

    Saminah