This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3384C:传播延迟与放大器查询;小眼图捕捉

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3384C, LSF0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/832742/sn74cbtd3384c-query-on-propagation-delay-small-eye-diagram-capture

器件型号:SN74CBTD3384C
主题中讨论的其他器件: LSF0108

您好!

我在其中一个原理图设计中使用 SN74CBTD3384C 作为5V 至3.3V 转换器。 但是、根据我的测试结果、当我尝试以80MHz 的频率通过总线开关发送信号时、信号的眼图相对较小。 我怀疑总线开关的寄生电容会导致眼图变小。 我需要一些帮助才能正确解释该器件的规格。

  1. 从规格中可以看到、I/O 电容典型值为12.5pF。 那么、当开关打开时、这意味着总线开关(A 和 B)的两侧都有12.5pF 电压、还是只有一侧? 我将捕获80MHz 的眼图
  2. 根据规格、它仅通过总线开关提供传播延迟。 如何估算总线开关的最大工作频率? 在通过3.3V 信号(不进行转换)与5V 信号(进行转换)时、此传播延迟是否会发生变化?
  3. 当输入为2.4V 时、总线开关的导通电阻为。 当输入为3.3V 或5V 时、如何使用此信息来估算导通电阻? 我需要此信息来计算不同条件下的总信号路径电阻。 有关此图或总线开关导通电阻图、是否有任何应用手册?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    有关 SN74CBTD3384C 的查询、请参阅以下详细信息:

    开关打开时、这意味着总线开关(A 和 B)的两侧各有一个6.25pF 的电容( A 和 B 之间的总 I/O 电容为12.5pF)

    2.您正在寻找适合您的用例的最大工作频率是多少? 我还可以帮助查看 最适合您要求的电平转换器。

    请参阅本应用手册 《使用 SN74CBTD3384进行5V 至3.3V 转换》、其中介绍了5V 至3.3V 转换的技巧-其中显示了外部二极管对电压转换的影响。  

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLL 团队中的循环:

    SLL 团队、

    请建议翻译人员、并在完成后返回 INT-MSS

    谢谢、

     Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在寻找双向转换器吗? LSF0108与之类似。

    下面是有关我们的 LSF 器件如何工作的系列。  https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?cu=1134826

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    请查看 LSF0108和链接 Karan、如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾 的是、随着试点项目的临近、工程师决定继续使用 SN74CBTD3384C。 理想情况下、我们处理的最大频率为80MHz。 假设我希望保持在40MHz 时能够获得的良好输出、估计的最大频率是多少才能满足此标准?

    关于应用手册图4和5、它仅提到 Vcc=5V、并且在环境温度下获得输出。 我想知道是否需要其他规格/信息来根据图形图来仿真结果?  

    http://www.ti.com/lit/an/scda003b/scda003b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    建议选择带宽为基频3倍的开关。

    对于80MHz 信号、开关的带宽应至少为240MHz。 如果低于240MHz、您将注意到信号衰减。

    您可以使用器件选择工具(链接)来过滤 提供高带宽(240MHz 或更高)的开关。

    应用手册中的图4和5参考了在环境温度下和5V VCC 下进行的测量。 仿真图形结果无需额外的规格。

    谢谢

    Saminah