主题中讨论的其他器件: LSF0108
您好!
我在其中一个原理图设计中使用 SN74CBTD3384C 作为5V 至3.3V 转换器。 但是、根据我的测试结果、当我尝试以80MHz 的频率通过总线开关发送信号时、信号的眼图相对较小。 我怀疑总线开关的寄生电容会导致眼图变小。 我需要一些帮助才能正确解释该器件的规格。
- 从规格中可以看到、I/O 电容典型值为12.5pF。 那么、当开关打开时、这意味着总线开关(A 和 B)的两侧都有12.5pF 电压、还是只有一侧? 我将捕获80MHz 的眼图
- 根据规格、它仅通过总线开关提供传播延迟。 如何估算总线开关的最大工作频率? 在通过3.3V 信号(不进行转换)与5V 信号(进行转换)时、此传播延迟是否会发生变化?
- 当输入为2.4V 时、总线开关的导通电阻为。 当输入为3.3V 或5V 时、如何使用此信息来估算导通电阻? 我需要此信息来计算不同条件下的总信号路径电阻。 有关此图或总线开关导通电阻图、是否有任何应用手册?