This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:SN74CB3Q3257和 SN74CBTLV3257之间的差异

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/834479/sn74cb3q3257-difference-between-sn74cb3q3257-and-sn74cbtlv3257

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3257

你(们)好。

 

 SN74CB3Q3257和 SN74CBLV3257之间的详细区别是什么?

 我提出这一要求的原因是、我们观察到 SN74CBLV3257存在一些信号质量问题(固态故障)、而 SN74CB3Q3257则没有错误。 因此、我想知道这两个部分之间通过的信号是否存在任何差异。

 

此处提供更多信息:

在我们的设计中、VCC=3.3V、如果我们对5%施加电压裕度、则故障率会变高。

选择引脚始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    您是指 SN74CBTLV3257吗? 您能否分享有关您所获得的失败类型和信号的详细信息?  

    CBTLV 的带宽<=200MHz,CB3Q 的带宽为500MHz。

    CBTLV 是轨到轨输出;使用3.3Vcc,只能通过0V 至3.3V I/O,而 CB3Q 超出轨到轨输出,其中3.3Vcc,0-5V I/O 可通过。 这可能是您遇到故障的原因。

    请查看应用手册"CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列"、其中详细 介绍了 CB3T 和 CB3Q 系列之间的差异。

    谢谢、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    是的,它是 SN74CBTLV3257。

    它用作 SPI 多路复用器、信号频率低于20MHz。 因此 BW 不应成为问题。

    然后我检查了 SN74CBTLV3257的数据表、最大输入电压为4.6V。 在我们的设计中、最大电压低于3.5V。

    有一个闪存作为从器件、我们在执行写入/读取测试时遇到了故障。

    我们做了一些实验、发现故障发生在 CS 信号上、并且对电容非常敏感。

    因此、我想知道这两个器件在导通状态下是否存在电容特性差异。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    请为  您的应用使用 SN74CB3Q3257、因为它提供的 CN 电容(10.5pF)低于 SN74CBTLV3257

    谢谢

    Saminah