This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:Vishay 的替代产品

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, TMUX1113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/828841/tmux1111-replacement-for-vishay

器件型号:TMUX1111
主题中讨论的其他器件: TMUX1113

您好!  

我的客户要求更换以下 Vishay 设备。

您能否确认 TMUX11x 产品是否适合?

 对于 DG611、您是否有任何可满足以下参数的 Vishay 规格的替代产品?

外形可能不同

 导通电阻

  1. 关–电阻
  2. 信号范围(单电源或双电源加上其最小值和最大值)
  3. 电荷注入–如果选择的值较高、此参数将导致电路中出现小的尖峰或毛刺脉冲。 电荷注入以库仑为单位指定。

 对于 DG613、是否有以下参数的替代产品?

形式和 fir 可能不同

 电源电压范围(V+TOV-):+或- 21V (绝对最大值)

  1. 关断状态输入电容(Cs (off)):小于3pF (typ)
  2. 关断状态输出电容(Cd (off)):小于2pF (typ)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    它取决于 DG611或 DG613使用的电源。 在不了解细节的情况下、很难进行评论。  

    DG611/613的额定工作电压为5V 至21V 的 V+-10V 至0V 的 V-。 如果系统电源为 V+= 5V 且 V-= 0V (即单电源)、那么是的、TMUX1111/TMUX1113可以替代 DG611/DG613、因为 TMUX11xx 可以在1.08V 至5.5V 的单电源下运行。 但是、高于5.5V 的所有电压都会使 TMUX11xx 不兼容。  

    TS12A4451x 器件可能是另一种备选器件。 这些器件支持高达12V 的单电源运行、并具有以下规格以满足/兼容 DG611/DG613:

    • 导通电阻高达50欧姆。
    • 电荷注入= 1.5pC

    如果客户可以使用更高的 RON、 TMUX611x 系列器件可以提供更好的工作电压范围(高达+/-16.5V)、更好的电荷注入(典型值0.6pC)、低导通电阻(4.2pF)和 COFF (1.9F)。  

    如果这些选项都不可接受、我们开发中确实有高电压、低 RON 器件、我们将很快对其进行采样。  

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈、我们将尝试获取客户对上述器件的反馈。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我们一段时间没有收到您的意见、因此我们将假定您的问题已得到解决。 我会将此问题标记为已关闭、但如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开主题帖或启动新主题帖。  

    谢谢

    Saminah