This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:对输入进行采样时、多个输入似乎短路

Guru**** 2382440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/830169/sn74lv4051a-q1-short-to-battery-issue-when-sampling-inputs-multiple-inputs-appear-to-be-shorted

器件型号:SN74LV4051A-Q1

E2E、  

SN74LV4051-Q1能否 区分对电池短路的输入?   如果一个输入对电池短路、则采样时所有输入似乎对电池短路、这是一个问题。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是指输入引脚上的12V 电池直接短路吗?

    输入引脚可处理的最大电压为 VCC (最大5.5V)+ 0.5V。 电池直接短路会对器件造成损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们一段时间没有收到您的意见、因此我们将假定您的问题已得到解决。 我会将此问题标记为已关闭、但如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开主题帖或启动新主题帖。  

    谢谢

    Saminah