This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TTL 差分多路信号分离器1:2

Guru**** 2504485 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC125, SN74AHC125, SN74S240, SN74LVC244A, SN74LV541AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/829746/ttl-differential-demux-1-2

主题中讨论的其他器件:SN74HC125SN74AHC125SN74S240SN74LVC244ASN74LV541AT

您好!

我的要求是需要1:2 差分 TTL IC。

我的输入是100MHz 差分 TTL。

我需要具有相同的信号、该信号应在具有相同特性的输出处重复两次。  

以下是我的要求。 您能不能推荐任何 IC。

输入和输出(A/B)应相同(振幅和频率)。

谢谢、
Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muni、

    我们没有一个完全可以实现这一点的芯片、但我可能有一个解决方案。

    如果我们使用4通道缓冲器、我们可以满足您的需求。

    您可以将差分输入对的一个信号连接到通道输入1和3、将差分输入的另一个信号连接到通道输入2和4。 然后、您将在通道1和2以及通道3和4上具有差分输出。  

    您将需要根据运行频率对通道间偏差执行一些测试。 典型的通道间偏差远小于毫微秒。

    我们有 SN74HC125、126或 SN74AHC125或126、它们是4通道缓冲器。  

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    非常感谢您的意见。

    目前我使用 的是 SN74S240。 使用此 IC 进行仿真时、在100MHz 方波下无法获得良好的结果。

    此缓冲器 IC 一直使用到20MHz 方波、您是否有更高带宽的八路总线缓冲器驱动器的建议?

    谢谢、

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muni、您好!

    对于5V 信号、100MHz 的速度极快。 如果系统中有3.3V 电源、您可以将5V 信号输入到提供3.3V 电压的 SN74LVC244A、它将输出 TTL 兼容(3.3V)信号。 此器件可在100MHz 频率下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emirys。

    SN74LV541AT 是否会在100MHz 之前工作? 目前、我们使用此芯片进行设计。

    谢谢、
    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muni、您好!

    100MHz 是 SN74LV541AT 的临界值。 您必须确保通道上具有最小的负载和最佳的布线。 在确认之前、我不仅会在仿真中测试该器件、还会在工作台上测试该器件。

    谢谢!

    卡兰