This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TI 替代 Maxim MAX20336。 已申请

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/834782/tmux136-ti-alternative-for-maxim-max20336-requested

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:TS5A23160

尊敬的 TI 团队:

能否为 Maxim MAX20336提供最佳的 TI 解决方案?

 P2P 很好、但不是必须的。

谢谢、

Liz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    回答您问题的方法是使用 TI.com 开关搜索工具。   为了使交换机 成为 P2P,它需要具有相同的配置和通道数。  

    下面的搜索工具是具有2个通道的滤波 SPDT 开关。  接下来、您可以按导通电阻从最小值到最大值对这些器件进行排序。 并过滤"断电保护"、以便根据您的要求查看最佳结果。

    如果 您不想寻找 P2P、TS5A23160是一个不错的选择。 与 TMUX136相比、它具有低 RON

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    感谢您的回答。 但是 TS5A23160没有-5.5V 至+5.5V 模拟信号范围。 我们的下一个最佳适配器是什么?

    谢谢、

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    请查看器件选择工具(链接)中的建议、以查看支持负输入电压的开关。

    谢谢

    Saminah